This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:SPI 通信

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452056/drv8353-spi-communication

器件型号:DRV8353

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 F2800157与 DRV8353通信。 但 SPI 通信无法正常工作。关于如何找到问题、您有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    请确保客户已检查原理图和布局中的 SPI 连接。

    SDO 是否有上拉电阻器?

    客户是否遵循了第 8.5节"DRV835x DS 编程"中提到的正确顺序?

    此致!

    Akshay