This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:drv8838

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451528/drv8838-drv8838

器件型号:DRV8838

工具与软件:

尊敬的技术支持人员:

对于处于睡眠模式时的 DRV8838器件(H 桥电机驱动器)、如数据表片段所示:

IVMQ VM 睡眠模式电源电流 VM = 5V;VCC = 3V;nSLEEP = 0 30 95nA

VCC 睡眠模式电源电流 VM = 5V;VCC = 3V;nSLEEP = 0 5 25 nA

这是 整个 芯片消耗的总电流吗(将所有引脚都考虑在内?)

或者、 当 IC 处于"睡眠模式" 引脚(nSleep)=逻辑零时、是否还需要考虑其他漏电流  

对于消耗的绝对总电流?

谢谢你

John Wysocki

Sloan Value Inc

john.wysocki@slaon.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在睡眠模式期间、器件将在睡眠模式期间从电源消耗 IVMQ 和 IVCCQ。 IVMQ 是 H 桥在睡眠模式期间的静态电流消耗、VCCQ 在睡眠模式期间为数字逻辑供电。 器件的功耗不应超过两个最大值之和。 输出引脚上还可能存在额外的漏电流。 当 VOUT = 0V 时、Ioff 规格的输出漏电流范围为-200nA 至200nA。  

      您想在睡眠模式下保持的电流消耗是否有特定的系统要求?

    此致!

    David