This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MCF8329EVM 运行问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1441261/mcf8329evm-mcf8329evm-run-problem

器件型号:MCF8329EVM

工具与软件:

您好,我正在尝试不同的 JSON 文件,但我无法驱动我的引擎。 我的测量;
20uH / 2 = 10uH
280mOHM /2 = 140mOHM
7极
(转动电机时、示波器上的信号为 F=181.2Hz Vrms=461V)
电路中有一个1m Ω 的 Rshunt 电阻器。

由于它是燃油泵、0-500转/分转速就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    额定电流是多少? 以及您施加的电压。

    是461V 还是4.61V?

    您能否发送电路板和设置的图像。

    此外、共享 JSON 文件。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    3s 锂聚合物电池=电压9V-12.6V
    我没有电机数据表、但我预测最大值为4-5A。


    (转动电机时、示波器上的信号为 F=181.2Hz Vrms=461mV=0.461V)  

    这是电路板

    我不断地看到 BEMF 误差的变体。 我不想抛出失败的示例我没有 JSON 可以使一个成功的驱动器。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    根据该峰峰值为1.3V、频率约为178Hz。

    此 KE 约为2mV/Hz。

    我不在办公室,直到星期一,我将创建一个 JSON 并与你分享程序.

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的计算方法与您相同。

    我买了一个更敏感的 LCR 表。
    值中有一些更改、我想更新 JSON 文件而不共享它。
    R= 0.160/2 = 80mOHM
    LD = 4.6/2 = 2.3uH
    Lq = 4.2/2 = 2.1uH
    我将根据建议更改 Rshunt = 25mOHM。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    谢谢/

    我将提供一个 JSON 今天.

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、
    您准备好了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:  

    我今天发送。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    我忘记了要求额定电流、电压和最大速度。

    您在之前的 POST 速度为500rpm、具有7个极对。 因此,它会接近60Hz 的速度,我觉得非常少.

    此外、RSENSE 值是25m Ω 还是2.5m Ω?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3节电池平均电压:11.1伏
    我没有标称电流的数据表、但当我用2.5A 电流驱动电机时、电机会变得很热。 我想电流大约为1.5A。
    我说500转/分是因为该电机用于流动燃油泵中。 我们能够以10000RPM 的速度驱动、但我要使用的速度小于该速度。
    我在 RSENSE 论坛上读到、5-30m Ω 之间的值很好。 我找到25m Ω 并进行了焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    您是否有任何观察或更新意见可供分享?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.