This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353 SPI 编程

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452241/drv8353-drv8353-spi-programming

器件型号:DRV8353

工具与软件:

是否有独立文档介绍 DRV8353S 的 SPI 寄存器和编程(包括可以用作起点的标准默认设置)? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、TurGuy、

    DS 介绍了 SPI 设置以及默认使用的设置。 我建议在测试之前根据您的特定电路板设计调整 IDRIVE (以控制压摆率)和 VDS OCP 等栅极驱动设置。

    DS 还介绍了 SPI 编程和时序。

    此致!
    Akshay