工具与软件:
您好!
我们的应用 DRV2510-Q1非常适合;然而、我注意到建议运行条件下的最小负载阻抗被列为1.5欧姆。 您能解释一下、如果我们的负载阻抗为0.75欧姆、会发生什么情况吗? 此外、 如果我们要实施数据表图8-1中所示的可选 LC 滤波器、并且我们要在将 LC 滤波器后的电流倾入 0.75欧姆负载的情况下以8V 电源运行 DRV2510、则会有所帮助(因为 DR2510的运行方式与降压转换器类似)。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们的应用 DRV2510-Q1非常适合;然而、我注意到建议运行条件下的最小负载阻抗被列为1.5欧姆。 您能解释一下、如果我们的负载阻抗为0.75欧姆、会发生什么情况吗? 此外、 如果我们要实施数据表图8-1中所示的可选 LC 滤波器、并且我们要在将 LC 滤波器后的电流倾入 0.75欧姆负载的情况下以8V 电源运行 DRV2510、则会有所帮助(因为 DR2510的运行方式与降压转换器类似)。
谢谢
感谢您的答复。 因此、我想您要说的是、使用低电阻负载时需要考虑的问题是、峰值电流可能超过3A;如果我们将电流保持在低于3A、使用0.75欧姆的负载应该没问题。 这是正确的理解吗?
另外两个问题:
1) 1) 3A 电流要求是峰值电流要求还是平均电流要求?
2) 2)如果我们尝试拉取大于3A 的电流、会发生什么情况? 器件是否会缓慢降级/将电流限制在3A 左右还是 会发生其他情况?