This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:汽车备选器件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8832-Q1, DRV8871-Q1, DRV8872-Q1, DRV8838, DRV8801A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1453348/drv8838-automotive-alternate

器件型号:DRV8838
主题中讨论的其他器件:DRV8871-Q1DRV8872-Q1DRV8801A-Q1、DRV8832-Q1

工具与软件:

您好!

是否有适用于 DRV8838DSGR 的汽车替代产品? (最好是引脚对引脚兼容)  

谢谢!

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、您好!

    我们的产品系列中有多种汽车级单路 H 桥 BDC 电机驱动器器件、您可以从我们的产品概述网页 https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/overview.html 浏览这些器件。

    DRV8871-Q1或 DRV8872-Q1可能是最接近的8引脚选项。 请注意、这些器件不支持 PH/EN 控制模式、并且与 DRV8838引脚对引脚不兼容。 其他选项可以是 DRV8801A-Q1 (16引脚 QFN)、 DRV8832-Q1 (10引脚6.8V 器件)。 谢谢你。

    此致、Murugavel