This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z 问题

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451686/mct8316z-mct8316z-question

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

在我们的应用中、我们不需要内部降压稳压器、因此禁用此功能的理想设计配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    您是否愿意了解 MCT8316R? 这是一款具有禁用降压选项的 SPI 器件

    谢谢。此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sachin。 我肯定会使用 MCT8316ZR 版本。 我有一个关于此 IC 的后续问题:

    根据规格、最大输出电流为8A、如下所示:

    OUT (1)峰值输出绕组电流 OUTA、OUTB、OUTC 8A

    注1指出"必须遵守功率耗散和热限值"。 但是、与各种标准 MOSFET 器件一样、我不知道 SOA 规格、因此我想知道您是否可以共享该内部 FET 的 SOA。  请注意、我的应用将使用24VDC 电源、直流电流低于3安培、PWM 频率为150kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    我们目前不在数据表中提供 SOA 信息。  如果您真的需要这些规格、我需要向团队核实。

    谢谢。此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin。  

    对于确定此 IC 是否能够满足设计要求和评估安全裕度、访问安全工作区(SOA)至关重要。 我不确定电流规格、该规格规定、如果遵守功率耗散和热限制、器件饱和时的最大电流为8A。 然而、该规格提到8A 是峰值电流、而不是连续电流。 只有 SOA 图或类似的图可以清楚地指定连续电流能力。 这就是我请求提供此信息的原因。

    此致

    TG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TG  

    Sachin 在接下来的几天里离开。 我在这里添加一些注释。 与分立式 FET 相比、这是一种内置栅极驱动器的集成式解决方案。 因此、必须根据数据表中提到的器件的绝对最大额定值来评估 SOA。 其中包括最大绝对电压、峰值电流和最高结温。 连续电流额定值的计算必须基于功率损耗和由此产生的温升(Tj)。 可以使用工具 https://www.ti.com/tool/download/BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC 根据您的 PCB 条件计算近似的功率损耗和温升

    需要在电路板上对所需电流进行实际验证、以估算功率损耗和温升。

    此致、

    制造商