Other Parts Discussed in Thread: DRV8847
工具与软件:
我尝试使用2引脚接口。但当我发送 Inp1和 Inp2两个 o 或1时,各自的输出不正确。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

尊敬的 David:
感谢您的答复。
当前的电机驱动器 KA3100D 提供了 输出引脚上用于驱动 热敏打印机电机的输出、如下所示:
IN1 输入2 输出1 OUT2 Out3 Out4
L L h L h L 正向
h h L h L h 反向
所以、现在要替换 KA3100D、我们需要在输出线上获得相同的输出。
您能否建议 我们应在 DRV8847中使用哪种模式? 另请建议使用检测电阻值。
谢谢!
此致、
Kalpana
尊敬的 David:
在我们的硬件中、我们将 使用 IC 74HC595以串行方式向 DRV8847发送 IN1、IN2、nSLEEP 信号。 因此、这些信号位可以是0或1。 对于正向移动热敏打印机电机、我们 将 IN1位设置为1、nSLEEP 位设置为1、IN3引脚接地。 请告诉我们如何使 IN2引脚在以串行方式连接到 DRV8847时悬空。
或者我们是否需要将 IN2直接从微控制器连接到 DRV8847?
谢谢你。
此致、
Kalpana