工具与软件:
nFAULT 引脚持续处于低电平、直到 nSLEEP 处于低电平。 当 nSLEEP 恢复至高电平时、故障为低电平。
SR = 0E
DIAG = 0E
IPROPI = 4.1K
ITRIP = 100K
VCP = 29V
DRVOFF = 0V
输出负载(电机额定值为250mA)时、输出容积为360mV、带负载时为0v
我需要一个解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
nFAULT 引脚持续处于低电平、直到 nSLEEP 处于低电平。 当 nSLEEP 恢复至高电平时、故障为低电平。
SR = 0E
DIAG = 0E
IPROPI = 4.1K
ITRIP = 100K
VCP = 29V
DRVOFF = 0V
输出负载(电机额定值为250mA)时、输出容积为360mV、带负载时为0v
我需要一个解决方案
您好!
感谢您的提问。 请参阅此常见问题解答。 nSLEEP 引脚上需要脉冲输入。
(+)[常见问题解答] DRV8243/44/45-Q1。 H 型号的20-40us nSleep 脉冲输入要求-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
此致
信也
您好!
感谢您的反馈。
您能分享一下原理图吗?
2.您测试的是哪种型号? HW varinat (不是 SPI)?
3.引脚输入电压是什么?

4.您可以在 nSLEEP 20-40us 输入时捕获 VM、nSLEEP、VCP 和 nFUALT 引脚吗? (例如~100us/div 和~1ms/div)。 VCP 是否提供 VM+~10V?
5.您的零件是否有损坏的可能? 您是否看到多个器件存在相同的问题?
此致
信也
您好!
感谢您的反馈。 看起来器件无论如何都会唤醒。
您的 DIAG 为0 Ω、因此故障重试模式。

一种可能是 OCP。

您能尝试捕获的波形吗
1) V_OUT、nFAULT、I_OUT、VM、VCP? I_OUT 和 OUT 电压是否每~5ms (tRETRY)一直尝试运行一次?
2)如果从 OUT 引脚断开负载、nFAULT 将为高电平?
3) 3) VM 上有多大的电容器? 如果低于20uF、我建议将更多(例如22uF)作为试验。
如果2)不能解决问题、我建议测试另一个新器件。
此致
信也
您好!
我已经审阅了原理图。 看起来不错。
很难预料 OUTx 为何不会为高电平... VCP= 29V 意味着 DRV 成功唤醒。 当 DRVOFF 引脚= 0V 且 IN 引脚=高电平时、OUTx 应在 OUTx 引脚上无负载时为高电平。
我相信您的 VDD_DRV =3.3V 或5V。
可能是焊接问题、DRV 损坏或出现问题。
您正在测试多少个单元并显示问题? 全新装置/PCB 是否出现相同问题?
此致
信也