This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:EN_PDR 和 EN_STC 的[紧急]优先级

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452765/drv8714-q1-urgent-priority-for-en_pdr-and-en_stc

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我是客户 BCCing、因为这可能与质量问题有关。

如果用户同时设置 EN_PDR 和 EN_STC、哪一个优先级更高?

如果控制是一种混合控制、您是否有两倍以上设置的行为示例?

此致、

Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我的设备专家将会对其进行调查并与您联系。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    感谢您发送编修。 要确定这是否是关键问题、我们需要首先回答这些问题。 请给我们提供暂定截止日期、以便明确查看其交货周期。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 EN_PDR 和 EN_STC 是不同的功能、会影响驾驶的不同部分。

    PDR 将影响 A、STC 将影响 B

    注意:如果 t_don_doff_xx 的 PDR 设置为小值、则反馈环路可能无法正常工作。 通常最好从大于0Ah 的值开始(默认)。 如果观察到一些奇怪的行为、请勿使用小于0Ah 的值。

    此致

    信也