This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:数据表中的一些设计问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452465/drv3901-q1-some-design-issues-in-datasheet

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户(Gotion)想为雷诺使用电池接线盒中的 BQ79731+DRV3901。 您可以帮助回答以下 DRV3901的问题吗?

1. 3901 PVDD 电源电流是多少? 它不在芯片规格范围内。 我需要计算整个系统的电流需求以匹配我的电源设计。
3901 VDD 电源电流没有正常的电流消耗、只有40mA (在一个 SCLK 周期内 SDO 总线争用(数据冲突)期间的 VDD 峰值电流)。 如果我想使用79731 AVDD (20mA 输出能力)的输出为3901供电、该电源在正常情况下是否足够?
3.对于3901是否有为爆炸熔丝驱动储能电容器充电的电流限制? 充电电流有多大?

4.如何用 Pyrofuse 驱动器实现 ASIL D
5.是否可以通过避免 Pyrofuse 误驱动实现 ASIL B

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的提问、这里是我的评论

    Unknown 说:
    1. 3901 PVDD 电源电流有多大? 它不在芯片规格范围内。 我需要计算整个系统的当前需求以便与我的电源设计相匹配。[/QUOT]

    DRV3901有两个电源:VDD 和 PVDD、PVDD 电流将与 VDRV 电流相同

    Unknown 说:
    2. 3901 VDD 电源电流没有正常的电流消耗、仅为40mA (SCLK 周期内 SDO 总线争用(数据冲突)期间的 VDD 峰值电流)。 如果我想使用79731 AVDD (20mA 输出能力)的输出为3901供电、该电源在正常条件下是否足够?[/QUOT]

    是的、20mA 功能应该良好。 您能否确认总线中有多少个 DRV3901。

    Unknown 说:
    4. 如何使用 Pyrofuse 驱动器实现 ASIL D [/QUOT]

    您能否确认驱动器需要 ASIL-D 等级的安全目标。

    Unknown 说:
    5. 能否通过避免爆炸熔丝误驱动来实现 ASIL B 级
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    意外触发已达到 ASIL-C 等级(最新安全手册中的安全目标如下所示)

    谢谢!

    Ibinu

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、lbinu、

    3901 VDD 电源电流没有正常的电流消耗、只有40mA (在一个 SCLK 周期内 SDO 总线争用(数据冲突)期间的 VDD 峰值电流)。 如果我想使用79731 AVDD (20mA 输出能力)的输出为3901供电、该电源在正常情况下是否足够?

    [Ibinu]是的、20mA 功能应该良好。 您能否确认总线中有多少个 DRV3901。

    [Ethan] 他们使用两个 DRV3901以实现 ASIL D

    3.对于3901是否有为爆炸熔丝驱动储能电容器充电的电流限制? 充电电流有多大?

    [Ethan] 对这个问题有什么建议吗?

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="589602" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452465/drv3901-q1-some-design-issues-in-datasheet/5573552 #5573552"][Ethan] 他们使用两个 DRV3901来实现 ASIL D

    感谢您确认这一点。 假设有2个 DRV3901-Q1、如果它们共享 SPI 总线、则 SDO 冲突的故障情况可能会导致40mA 电流。  最好提高40mA 的电流能力、 但是、即使在这种故障条件下、也可以使用部署和关断状态诊断功能。

    3. 3901是否存在为爆炸熔丝驱动储能电容器充电的电流限制? 充电电流是多少?[/QUOT]

    外部储能电容器充电不受 DRV3901-Q1控制。  这需要在系统级通过降低 PVDD 斜升的压摆率或电流限制来解决。

    希望大家都能清楚地了解问题。

    谢谢!

    Ibinu