请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316AEVM 工具与软件:
Eric、您好!
MCF8316C 也存在同样的问题、如您所述、我确保没有速度命令、然后手动设置电机参数、器件保持 MOTOR_IDLE 状态、接下来我禁用机械并运行 MPET、轻微旋转然后一次停止、GUI 提示 CONTROLLER_FAULT 和 MPET_BEMF_FAULT 、I 更换了不同制造商的三个不同电机、所有这些电机都显示相同的消息。
我请参阅 MCF8316A 调优指南的第3.6.1节 来解决该故障。遗憾的是、该故障仍然发生。
由于使用 MPET 始终会 提示 CONTROLLER_FAULT 和 MPET_BEMF_FAULT、您能否提供有关手动设置电机参数 的更详细的设置步骤。