This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:保持时间内的异常波形

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444992/drv110-abnormal-waveform-in-hold-time

器件型号:DRV110

工具与软件:

我在继电器控制中使用 DRV110PWR。

这是无法正常驱动继电器的波形。

黄色= OUT 引脚(N-MOS VGS)

绿色=到 RES410的电流交叉

橙色= N=MOS VDS

蓝色=继电器状态(高表示继电器打开;低表示继电器关闭)

这里是继电器的规格

如果我在设计中有任何错误、请帮助查看我们的原理图并提供一些建议。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    器件专家将审查您的问题并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个重复的帖子。 结束这个标题相同、因为它在另一个标题相同的应用中寻址。  

    此致!

    David