This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:关于 DRV8305处的相电流计算

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444636/boostxl-drv8305evm-regarding-the-phase-current-calculation-at-drv8305

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8305

工具与软件:

您好!

我们将 BOOSTXL-DRV8305EVM BoosterPack 用于电机控制应用、 其中集成了 DRV8305电机驱动器。  BOOSTXL-DRV8305EVM 上的半桥电路在每个桥臂的下侧具有一个分流电阻器。

我们想知道如何计算来自支路分流电流的相电流。

在 BOOSTXL-DRV8305EVM 中、似乎直接在分流电阻器上产生了压降、可用于直接计算相电流。 但还不清楚具体是如何发生的。

请,如果你能帮助我们理解逻辑,这将是巨大的帮助。

谢谢!

此致、

Pramod Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是美国假期、请预计周一之前回复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个线程在假期后迷路了,我很抱歉!

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuai8a/slvuai8a.pdf

    请参阅用户指南中的第5.2节。  外部分流器两端的压降(0.007欧姆)被10V/V 放大、并在 J5接头的 ISENA/B/C 引脚上输出(请参阅图6)。   

    针对零电流、输出被偏置在1.65V。  正电压将大于1.65V、负电压将小于。  要获得电流、您应读取 ISENA/B/C 引脚并减去1.65V 的偏置。  然后需要除以10V/V (增益)。   

    然后、该相位中的电流为:

    I = V/R = V (在上面计算)/ 0.007 (检测电阻)  

    此致、

    Ryan