This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:DYN_DGS_FILT_COUNT

Guru**** 2617115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449124/mct8329a-dyn_dgs_filt_count

器件型号:MCT8329A

工具与软件:

什么是 DYN_DGS_FILT_COUNT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这是检查动态去磁的样本数、该时间可配置为检查输出相位是否完全稳定。

    在换向瞬间之后、会有二极管钳位到 VCC 或接地、这是由电感器电流造成的。

    根据电感值、钳位时间可能会有所不同。

    只有在该蛤蜊瞬间之后、我们才必须开始对过零 BEMF 进行采样。

    可以配置 DYN_DGS_FILT_COUNT、以便 BEMF 过零采样在该钳位状态完成的时间之后开始。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    希望这可以澄清您的问题。 如果是、请点击"解决"、否则我们可以继续讨论。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.