This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143P-Q1LEVM:关于 CIPROPI 的设置范围

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439077/drv8143p-q1levm-about-the-setting-range-of-cipropi

器件型号:DRV8143P-Q1LEVM

工具与软件:

我对 CIPROPI 设置有疑问。
数据表第38页指出 CIPROPI 的建议值为10nF 至100nF。
但是、EVA 板配备1nF。
请告诉我为什么使用1nF。
另外、可以将电容设置为1nF 吗?
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议10nF 至100nF 是出于一个具体原因。 我在下面的屏幕截图中突出显示了。 为了正确检测 OCP 是否发生直接短路、不得开始进行电流调节。 否则、尽管输出短路、电流将继续调节并输出电流。 只有在短路具有一定电感时才会发生这种情况。  

    对于所有其他驱动情况、1nF 电容足以处理 IPROPI 引脚上的噪声、从而进行内部 ITRIP 电流调节。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能告诉我为什么在 EVA 板(MD073)上 CPROPI (C42)被设定为1nF 吗?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我对此进行探讨、明天再与您联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi

    您能否提供有关这方面的任何信息?
    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这个原因、它主要被添加到 EVM 中:

    "1nF 电容足以处理 IPROPI 引脚上的噪声以进行内部 ITRIP 电流调节。"

    请遵循数据表指南10 - 100nF、以便在启用 ITRIP 时针对负载短路进行 OCP 检测。

     

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。
    我理解。