This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:建议采用汽车版本

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV81004-Q1, DRV8243-Q1, DRV8803, DRV81008-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1453875/drv8803-auto-version-recommend

器件型号:DRV8803
主题中讨论的其他器件: DRV81008-Q1、DRV81004-Q1 、DRV8243-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们是否有 DRV8803的汽车版本? 如果 DRV8803没有自动版本、请建议使用最相似的自动器件来替换 DRV8803。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    对于汽车应用、您可以确认计划用于哪个终端设备。 我很好奇是否需要65V 的绝对最大值。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    终端设备是  VCU (车辆控制单元)。 40V 的绝对最大值就足够了。 谢谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    感谢您的提问。 我们没有 DRV8803的汽车版本。 不过、我们有几个用于 LS 驱动的器件。

    1) DRV81004-Q1 (4CJ)或 DRV81008-Q1 (8CH)。 SPI IF 低侧驱动器。

    2) 2) DRV8243-Q1。 高电流2通道半桥。  

        可用作2通道低侧驱动器。 无需在外部添加再循环二极管。

      

    此致

    信也