This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:禁用时输出引脚的状态是什么

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454418/drv8601-what-is-the-state-of-the-output-pins-when-disabled

器件型号:DRV8601

工具与软件:

我们想将 DRV8601用作一种 H 桥。 除了在工作模式下进行对称驱动外、当器件未启用时、我们还需要将输出置于高阻态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 是、当 EN 被禁用时、输出为高 z 且电阻>10k Ω。 请参阅 数据表屏幕截图。