This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:3x PWM 模式的输入信号 INHA/B/C

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444963/drv8311-input-signal-inha-b-c-for-3x-pwm-mode

器件型号:DRV8311

工具与软件:

您好!

客户正在3x PWM 模式下控制 DRV8311、但未实现预期的转速、因此正在寻找设计指南。

是否有任何良好的文档?

"输入正确的波形是什么?"  我们的客户问:

我们回答说、波形将与下面的波形类似。



TI 能否提供显示类似波形的文档?

首先、我们只需要一种简单的方法来检查操作、因此任何解释基本操作的文档都将对客户有帮助。


此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是今天的美国假期。  请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉这篇文章在假期被删除了。   

    您能告诉我客户要尝试执行哪种类型的控制吗?  FOC 还是 TRAP?  这将有助于引导我们参考示例。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan-San:

    感谢您的答复。
    这是一个陷阱。

    我找到此文章:
    https://www.ti.com/lit/ml/slyp711/slyp711.pdf
    我认为这是足够的材料,但如果你有任何其他好的材料,请分享它。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常好的演示!  我没有更好的了。