This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:有关 CSA 的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447350/drv8305-q1-question-about-csa

器件型号:DRV8305-Q1

工具与软件:

DRV8305-Q1具有内置的3通道 CSA (电流检测放大器)。

请说明同一 IC 的3个通道之间针对以下4项的温度变化率(产品说明书第11页)变化情况(设计值或实际值)。

GERR 电流检测放大器增益误差:我们是否可以预期3个通道之间的温度变化率为 XX%?

VIOS 直流输入偏移:我们可以预计3个通道之间的温度变化率为 XX%(或±XXmV)吗?

IBIAS 输入偏置电流:是否可以预计3个通道之间的温度变化率为 XX%(或±XX μA μ A)?

IOFFSET μA 偏置电流偏移:我们可以预计3个通道之间的温度变化率为 XX%(或±XX μ A)吗?

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:

    让我来看看这些要点、看看这是不是我们拥有的数据、我将在大约一天内得到更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara-San

    感谢您的答复。

    请更新有关此事项的信息。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:

    我查看了您的问题、很遗憾、答案不是很简单。

    所有容差均应包含在数据表中、我们没有这些与温度间的关系曲线图、因此很难回答整个温度范围内的变化。

    如果这是我们拥有并可以分享的信息、我必须咨询我的团队、我将在明天用明确的答案进行更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:

    我相信您要查找的答案已经在您所引用页面的数据表中:

    [报价 userid="255273" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447350/drv8305-q1-question-about-csa "]

    GERR 电流检测放大器增益误差:我们是否可以预期3个通道之间的温度变化率为 XX%?

    VIOS 直流输入偏移:我们可以预计3个通道之间的温度变化率为 XX%(或±XXmV)吗?

    IBIAS 输入偏置电流:是否可以预计3个通道之间的温度变化率为 XX%(或±XX μA μ A)?

    IOFFSET μA 偏置电流偏移:我们可以预计3个通道之间的温度变化率为 XX%(或±XX μ A)吗?

    [报价]

    我无法在数据表之外找到有关这些规格的其他信息。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三个放大器输出电压的温度特征趋势是否匹配或不匹配?

    *例如,是否有任何变化,例如 U 相在高温下上升,但 V 相下降?

    此外、如果您能提供任何发货检查数据等、客户将不胜感激

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura-San:

    电气特性描述了全部三个放大器、如果存在变化、则数据表中会说明这种变化。

    发货时任何类型的数据都应由账户的 FAE 处理。 如果客户在就此事与 TI 代表联系时遇到问题、请告诉我。

    此致、

    Yara