工具与软件:
有关寄存器编程的问题、尤其是根据特定性能配置器件的 W/R 寄存器编程。 下面显示了表15、但问题也适用于其他表格。
1.锁定是否不仅适用于表15中定义的所有寄存器?
2.我们只能更改寄存器中的某些位而不会影响其他位吗?
a.我们是否必须读取寄存器第一个掩码来修改位和重写位?
3当我们解锁时、它会解锁到所有寄存器吗?
4是否有样本寄存器设置和修改程序或流程图?
有没有
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
有关寄存器编程的问题、尤其是根据特定性能配置器件的 W/R 寄存器编程。 下面显示了表15、但问题也适用于其他表格。
1.锁定是否不仅适用于表15中定义的所有寄存器?
2.我们只能更改寄存器中的某些位而不会影响其他位吗?
a.我们是否必须读取寄存器第一个掩码来修改位和重写位?
3当我们解锁时、它会解锁到所有寄存器吗?
4是否有样本寄存器设置和修改程序或流程图?
有没有
您好、TurGuy、
Unknown 说:1. 锁定是否适用于所有寄存器、而不仅仅是表15中定义的寄存器?
是的、当锁定被置位时、只有 LOCK 位和 CLR_FLT (地址0x02h)是可写入的。
Unknown 说:2. 我们能否仅更改寄存器中的某些位而不影响其他位?
是的、我认为、只要新的 SPI 写入寄存器不会覆盖先前写入的值、
Unknown 说:3我们解锁时是否能解锁所有寄存器?
是的、这将按照数据表的 LOCK 位部分中的定义解锁所有寄存器。
Unknown 说:4是否有寄存器设置和修改程序或流程图样例?
8.5.1.1。 SPI 定义涵盖了 SPI 操作的重要流程、器件寄存器定义了其默认值(如果需要进行所需设置编程之外的 not.be 设置)。
希望这些信息对您有所帮助。
从明天到2025年1月03日 休假期间、我将不在办公室/不工作、我期待在我返回时提供任何额外的支持。
此致、
-约书亚