This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308EVM:DRV7308EVM 的原理图和布局

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454731/drv7308evm-the-schematic-and-layout-of-drv7308evm

器件型号:DRV7308EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

您可以将 DRV7308EVM 的原理图和布局的 AD 文件分享给我吗? 谢谢。

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sklar、

    您可以在 TI.com 上的 EVM 工具页面上找到硬件文件。

    https://www.ti.com/tool/DRV7308EVM

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    谢谢! 如何选择电流检测电阻器? 为什么在 EVM 中选择0.03欧姆、在 TIDA 010273中选择0.1欧姆? 您可以分享该指南吗?  

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯凯拉、

    电流分流电阻器将取决于客户系统所需的电流要求。  如果需要更大的电流、检测电阻将趋向于采用较小的值、以确保压降不会太大、功率损耗也不会太高。   

    对于较低的电流、将使用较大的分流器、以确保在分流器上测量足够的电压、从而正确检测电流。

    此致、

    Ryan