This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:IOD 和 IODZ

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455578/drv8706-q1-iod-and-iodz

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能解释一下 IOD 和 IODZ 之间的区别吗? 谢谢你。

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    IOD 是当 nFAULT 引脚为0 (逻辑低电平 FET 导通)时开漏 nFAULT 引脚可灌入的最大电流。 IODZ 是当 nFAULT 引脚为逻辑高电平且 VOD = 5V FET 未导通时通过 nFAULT 引脚的漏电流-如下图所示。 该电流可用于计算外部上拉电阻器上出现压降后的 nFAULT 电压。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢您、Murugavel。

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    谢谢你。

    此致、Murugavel