This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:此驱动器可以通过48V 电源驱动36V BDC 吗?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454719/drv8262-can-this-driver-drive-36v-bdc-from-48v-supply

器件型号:DRV8262

工具与软件:

尊敬的专家:

您知道每个 BDC 电机都有额定电压、而电机 驱动器器件(如 DRV8262)始终在稳压电流模式下驱动电机。 是否意味着我们不需要将电源电压与电机额定电压相匹配? 例如、如果电机的额定电压为36V、而电源电压为48V、那么我们是否应该将48V 输入降至36V、然后再为 DRV8262供电? 或者、我们可以直接从48V 输入为 DRV8262供电、并在电机的额定电流下设置驱动电流?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    感谢您在论坛中发帖。

    [报价 userid="11513" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454719/drv8262-can-this-driver-drive-36v-bdc-from-48v-supply "]例如、如果电机额定电压为36V、电源电压为48V 时、我们是否应将48V 输入降至36V、然后再为 DRV8262供电?

    通常、BDC 电机的额定工作电压规格用于通过电源直接驱动、无需额外进行电流调节。 在该额定电压下、由于存在反电动势(BEMF)、电机电流将在电机额定速度下自行调节至稳态值。 还有另一种称为绝缘电压的规格、它的电压通常比工作电压规格高得多。

    [报价 userid="11513" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454719/drv8262-can-this-driver-drive-36v-bdc-from-48v-supply "]或者、我们可以直接通过48V 输入为 DRV8262供电、并使用电机的额定电流设置驱动电流?

    可以、只要确保电机电流不会高于其额定电流和绝缘电压即可。 很显然、您无法使用48V 电源驱动36V 电机、而 DRV8262无法以100% PWM 占空比驱动。 您可以将 PWM 驱动输入占空比设置为75%。 这将处理稳态速度电机电流。 对于浪涌启动、您必须使用片上电流调节功能、并将 VREF 电压和 IPROPIx 电阻设置为所需值。 您还可以通过实施0%至75%的 PWM 斜升来避免电流调节和控制浪涌电流、从而实现电机的软启动。 某些应用可能不需要软启动、因此我建议进行片上电流调节以限制浪涌电流。 我希望这对您有所帮助。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的详细解释。 我现在明白了。 我们可以通过 PWM 占空比控制电机电压、还可以通过片上电流调节控制启动浪涌电流。 这是 PWM 接口模式。 PH/EN 模式怎么样? 我了解的是 PH/EN 接口模式、控制输入是高电平或低电平逻辑输入。 如何控制电机电压和电流?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    PWM 控制可用于 PH/EN 模式和 PWM 模式。  

    PH/EN 模式的优势是 PWM 输入需要仅在一个引脚上连接 EN (IN1)使能引脚。 PH (IN2)相位引脚将控制运行方向-请参阅表6-3。 具有 PH/EN 接口的双路 H 桥。 当 EN 引脚为逻辑高电平时、驱动为100%、当 EN 引脚为占空比为50%的 PWM 时、输出也将为50%占空比、当为0时、电桥将处于高侧慢速衰减或制动状态。

    要通过 PWM 模式实现类似的控制-请参阅 表6-4。 具有 PWM 接口的双路 H 桥。 在此模式下、IN1和 IN2必须为逻辑高电平才能实现高侧慢速衰减或制动、即电机处于0%占空比或停止状态。 要在一个方向驱动电机、IN1 = 1和 IN2 =具有可变占空比的 PWM。 当 IN2 = 0时、输出将为100%占空比。 对于相反方向、IN2 = 1且 IN1 =具有可变占空比的 PWM。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel。