This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:驱动器在较高的占空比下重复发生故障需要检查原理图

Guru**** 2651515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454218/drv8329-driver-is-failing-repeatedly-at-higher-duty-cycle-need-a-schematic-check

器件型号:DRV8329

工具与软件:

我的驱动器 IC 在运行大约15秒后出现故障、我的 Vbat 电压为4.0V、并且我从电荷泵提供 PVDD、更换 IC 后、它会再次工作一段时间、并在一段时间后再次发生故障、我附上了原理图以供参考、需要有关相同的帮助。

e2e.ti.com/.../driver_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samip、

    DRV8329的最小工作电压为 PVDD = 4.5V。 我建议增加电源电压并重新检查。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII akshay 我们为驱动器和驱动器 IC 使用不同的电源, IC 本身由输出5V 80mA 电流的电荷泵供电,驱动器由一个锂离子电池供电,其电压从4.2伏到3.7伏不等,它是否会导致 IC 出现任何故障,因为驱动器 IC 正在从电荷泵获得5V 稳压电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samip、

    请找到随附的带反馈的原理图。 DRV8329在设计时未考虑使用双电源、因为这会影响您的 VDS 监控器。

    您是否能够在单个波形中捕获以下内容。 如果 NFAULT 跳闸、则在 NFAULT 上触发。 (放大到足以查看单个 VGS)

    GVDD (在驱动器引脚 到驱动器接地引脚处 )、PVDD (在驱动器引脚到驱动器接地引脚处)、nFault、VDRAIN、VGS 差分(在驱动器引脚处)

    此致!

    Akshaye2e.ti.com/.../esc_2D00_TI-Reviewed.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的答复、我无法阅读原理图中的评论您可以再次发送吗、关于双电源、您认为它会影响 VDS 监视器输出、但我们已通过原理图中所示的10k 电阻器将 VDSLVL 引脚连接到 GVDD 来禁用了该问题、是否不能解决该问题?

    如果您仍然认为该产品不适合双电源供电、您可以建议使用任何其他驱动器来解决通过4V 电源驱动电机的问题。

    此致、

    Samip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samip。

    请查找 pdf heree2e.ti.com/.../8306.esc_2D00_TI-Reviewed.pdf

    为了检查当前情况、您可以发送包含测量的波形吗?

    此致!
    Akshay