This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:我们是否有升压电路的解决方案?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454872/drv2624-do-we-have-solution-with-boost-circuit

器件型号:DRV2624

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用了 Dongwoon 的解决方案、部件号是 DW7914A。

请参见下面拍摄的照片。 请告知哪种设备适合竞争?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Paul、你好!

    我们的团队已收到您的问题。 由于假日季、回复速度可能会有点慢。

    感谢您的耐心等待、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramsey、

    客户只是等待我们的响应、因此请在回来时提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    否、我们没有增强的触觉部件。 我们的某些升压音频 IC 可用于替代产品、但它们不具有自动过驱、制动、共振跟踪等功能   

    您能否帮助分享此项目的客户、数量和 SOP 日期? 因为这是一个公共主题、请随时通过电子邮件或 WebEx 与我们联系。

    此致、
    悉尼诺斯卡特