This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:如何连接 DRVOFF 引脚

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455496/mct8316a-how-to-connect-the-drvoff-pin

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

您好!

您能否告诉我如何连接 MCT8316A1V 的21引脚 DRVOFF?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Conor、  

    DRVOFF 引脚可以直接接地。  

    此引脚的转动用于切断逆变器级驱动电机的功能、以提供保护。

    但是、在给 DRVOFF 供电之前、DRVOFF 应始终处于低电平。

    一般建议是将其接地。

    MCT8316具有许多内置保护特性、在故障状况下停止以驱动电机。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    感谢您的答复。 我还有一个问题。

    如果引脚32 (EXT_WD)和33 (EXT_CLK)未使用、我应该如何处理这些引脚?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您可以将其悬空或连接到接地端。

    连接接地的 NC 引脚有助于散热、但您可以按照数据表中的建议将它们保持悬空。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.