This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:需要体二极管特性

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449431/drv8214-need-body-diode-characteristics

器件型号:DRV8214

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在我的项目中使用 DRV8214电机驱动器、需要有关集成体二极管的更多详细信息、以了解准确的设计注意事项。 虽然数据表提供了正向电压(VSD)、但以下参数对我的设计至关重要、不包括在数据表中:

1.反向恢复时间(trr)
2、 最大连续电流处理能力
3、峰值电流能力
4.反向漏电流
此信息对于确定我的设计中是否需要外部反激式二极管至关重要。 非常感谢您协助提供这些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Divya、

    体二极管的额定电流与 FET 相同。  因此、在使用 TI 电机驱动器时不需要外部反激式二极管。   

    欢迎订购 EVM 并亲自试用: DRV8214EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布、

    感谢您对 DRV8214体二极管特性的回答。 我希望大家能够明确体二极管的电流处理能力、但为了实现准确的系统设计和合规性、我需要 TI 提供正式文档或更新的数据表、具体说明以下内容:

    1. 反向恢复时间(trr)
    2. 反向漏电流
    3. 峰值电流能力
    4. 最大持续电流处理能力 (正在重申要确保与数据表保持一致)。

    此信息对于验证设计并确保系统的可靠性至关重要。 口头确认虽然很有帮助、但不足以作为高可靠性应用中的关键设计决策。

    如果数据表目前未提供这些详细信息、请告知 TI 是否可通过应用手册、技术参考或更新的数据表提供此信息。

    期待您在这方面的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    [报价 userid="589014" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449431/drv8214-need-body-diode-characteristics/5582796 #5582796"]

    我需要 TI 提供正式文档或更新的数据表、说明以下内容:

    1. 反向恢复时间(trr)
    2. 反向漏电流
    3. 峰值电流能力
    4. 最大持续电流处理能力 (正在重申要确保与数据表保持一致)。

    此信息对于验证设计并确保系统的可靠性至关重要。 口头确认虽然很有帮助、但不足以作为高可靠性应用中的关键设计决策。

    [报价]

    我们的 IC 中的集成 MOSFET 无法提供所请求的参数作为数据表参数、因为与分立式 MOSFET 不同、这些参数无法单独进行测试。 因此、这些参数不能以正式文件的形式共享。

    数据表中指定的 DRV8214的所有规格都包括这些集成 MOSFET 规格。 在设计此 IC 时、我们的 IC 设计考虑了所有这些参数、并符合规定的器件性能规范。 驱动器 IC 峰值电流能力和连续电流处理能力见产品说明书。 除非另有说明、否则所有数据表参数均经过测试并保证符合性。 此特定器件专为工业级应用而设计、符合标准。 我们的产品系列中还有其他符合汽车标准且可靠性更高的产品。 我们提供使用外部 MOSFET 的 BDC 电机控制栅极驱动器。 如果应用特定需求对您的应用非常重要、您可以选择符合您应用特定需求的 MOSFET。

    TI 还 提供可靠性更高的产品。 请访问 https://www.ti.com/support-quality/faqs/automotive-hirel-faqs.html 和 https://www.ti.com/applications/industrial/aerospace-defense/overview.html。 

    如果数据表目前未提供这些详细信息、请告知 TI 是否可通过应用手册、技术参考或更新的数据表提供此信息。

    遗憾的是、我们不能将此信息与此器件的任何这些文档一起提供。 这是我们的集成 MOSFET 电机驱动器的典型情况。 感谢您的理解。

    此致、Murugavel