This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:如何使输出电流波形清除

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8329AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455751/drv8329-q1-how-to-make-output-current-waveform-clear

器件型号:DRV8329-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8329AEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 DRV8329AQRGFRQ1制造了第一个 PCB。

实际上、我的客户发布了另一个主题、因为他们使用的是 M0G3507QRHBRQ1。 如果您需要,请查看下面的主题;

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1451697/lp-mspm0g3507-the-function-definition-cannot-be-opened

我想问的是找到一种消除输出电流波形噪声的方法。

首先、这是上电序列。 (黄色-高侧栅极输出、蓝色-低侧栅极输出、仅红色-电机输出电压/U 相)

这是断电序列。  (黄色-高侧栅极输出、蓝色-低侧栅极输出、仅红色-电机输出电压/U 相)

下面是客户自己 PCB 的输出电流波形;

这是 DRV8329AEVM 的输出电流波形。

(他们在 M0G3507中使用了相同的固件。)

与 EVM 相比、客户的 PCB 电流波形也很好、但他们仍然认为输出电流波形中存在很多噪声。

您是否可以建议我通过修改硬件来降低此噪声?

请检查此问题、如果您需要 mor 信息、请告诉我。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    只是为了确认我的理解、 客户在其电路板和 EVM 上使用了相同的控制器/固件? 我之所以要进行检查、是因为 EVM 本身看起来更像梯形换向。  

    客户是否尝试过使用较小的死区时间设置? I

    我还想了解使波形更正弦的最终目标是什么。 是减少噪音吗?

    此致!

    Akshay