This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:如何修改 DRV8873中的 ITRIP 电平

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456136/drv8873hevm-how-to-modify-the-itrip-level-in-drv8873

器件型号:DRV8873HEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8873

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我使用的是额定电压为24V/5A 的有刷直流电机。 我在选择合适的电机驱动器芯片时需要帮助。 我选择了 DRV8873芯片来驱动电机、其 ITRIP 电流默认设置为6.5A。 如果可以修改 ITRIP 电流电平、如何更改当前跳闸电平? 我在下面附上了电路图

 数据表中显示了四个电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    这是一个重复的帖子。 我在上一篇文章中回答了该问题。 谢谢。

    此致、Murugavel