This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:如何更改 ITRIP 电平

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456134/drv8873hevm-how-to-change-the-itrip-level

器件型号:DRV8873HEVM

工具与软件:

如何将 ITRIP 电流限制阈值更改为 ITRIP_LVL=00b。

默认 ITRIP_LVL=10b 条件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    DRV8873S 器件具有四个可编程 Itrip 电平、而 DRV8873H 具有一个固定的 Itrip 电平。 这无法更改。 请参阅数据表中的以下信息。 谢谢。

    此致、Murugavel