This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705H-Q1EVM:独立性能

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439430/drv8705h-q1evm-stand-alone-performance

器件型号:DRV8705H-Q1EVM

工具与软件:

嗨、团队:

此 EVM 能否支持独立性能? 我是说、这个 EVM 没有存储器函数、需要通过 GUI 写入 SPI、对吧?

如果是、是否有单独使用的解决方案?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    在 H 型 EVM 中、可以通过跳线连接进行配置。 有关详细信息、请参阅用户指南和原理图。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    谢谢。 我了解 H 版本可以由硬件设置。

    顺便说一下、即使在 EVM 关闭时也可以记忆设置。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是否指的是 S 变量?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    否、H 变量。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhel:

    感谢您的澄清。 为清楚起见、您可以确认应用程序需要记住哪些设置。  

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 宫冈山

    除了获得 Ibinu 问题的答案之外、我还想添加 H 型号 EVM 的现有功能。 S 型号 EVM 支持保存和加载功能、可保存寄存器设置以供重复使用。  

    GUI 软件和 EVM 固件的当前架构不支持保存 GUI 设置以供将来使用。 此外、EVM 中的几个硬件设置是通过跳线短接位置进行的、这些设置是永久设置、直到您更改跳线短接位置。 谢谢你。

    此致、Murugavel