This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:需要驱动程序开发代码

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8350, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456549/drv8350-need-driver-development-code

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、、 UNIFLASH

工具与软件:

我使用 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 和 DRV8350驱动器进行 PMSM 电机控制。 我将从 Matlab Embedded Coder 生成代码、并将在 MCU 上闪存。 我有以下疑问。

  1.   DRV8350是否需要任何单独的代码。如果您可以分享、任何参考示例都将很有用。  
  2. Matlab 嵌入式编码器在 MCU 上进行闪存时需要使用哪些不同的文件?  我正在使用 CCS 12.04.0.00007和 Uniflash 工具。

提前感谢

Bhagyesh。