This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:寄存器配置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456572/drv8908-q1-register-configuration

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户在设计软件时遇到了一些寄存器配置问题:

1. PWM_MAP_CTRL_1位数与说明不匹配:

2. PWM_MAP_CTRL_3有一些重复定义:

请检查。 谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这是数据表中的已知拼写错误、计划在下一修订周期中进行更正。 同时、请在 DRV89xx-Q1数据表中注意以下几点。

    表70应如下所示。 对表71也使用类似的修复方法。

    对于表72和表73、请使用与表70和表71类似的位模式。 谢谢你。

    此致、Murugavel