This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:申请电磁阀驱动器器件型号

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1457440/drv3946-q1-request-for-solenoid-driver-part-number

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我正在为一个汽车项目的螺线管驱动器寻找设计解决方案。 我的要求是12V 的电磁阀输入电压和2A 的峰值电磁阀负载电流。 您能否提供任何合适的 ASILD 电磁阀驱动器零件号?

谢谢、此致、

Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    感谢您的咨询。

    目前、我们的产品系列中没有 ASIL-D 螺线管驱动器。 DRV3946-Q1的额定运行达到 ASIL-C

    您能否提供有关该要求的更多详细信息。  

    1.要求 ASIL-D 的安全目标是什么。

    2.保持电流是多少?  

    3、满足此要求的终端设备是什么、每辆汽车不需要通道。

    谢谢!

    Ibinu A N