This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:CCP2 2*PVDD

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1457311/drv8305-q1-ccp2-2-pvdd

器件型号:DRV8305-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

新年快乐!

请问为何 CCP2的电压是2*PVDD? 谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:  

    祝你新年快乐!  

    由于三电荷泵倍频器架构的级联/增加特性、CCP2电容器的额定电压为2 ×PVDD、 其中第二级电压(CP2H/CP2L)通常比第一级高/双倍、以便在所有电源电压条件下都能工作。  

    我希望这有助于回答您的问题。  

    此致、  

    -约书亚