This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8952:PGND 连接中的电流检测

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454897/drv8952-current-sensing-in-pgnd-connections

器件型号:DRV8952

工具与软件:

您好、 TI 团队。

我们计划使用 DRV8952实现可配置的高电流数字输出。 这意味着我们希望能够驱动器件上的高侧负载或低侧负载。

我们将监测输出中的电流、在数据表中说明可以使用 PGND 连接来通过检测电阻监测低侧 FET 中的电流。 这个解决方案没有很好的描述、即使它看起来很简单。 这是否已经过测试、或者您是否知道是否已成功使用?

您能否详细说明一下该解决方案?

  

如果是分立式 MOSFET、那么做起来没有问题。 但是、借助集成设备、内部的一切都告诉我、这是错误的。

期待收到您的反馈。

BR Henrik Buhl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Henrik、您好、

    感谢您在论坛中发帖。

    [报价 userid="403184" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1454897/drv8952-current-sensing-in-pgnd-connections "]

    这个解决方案没有很好的描述、即使它看起来很简单。 这是否已经过测试、或者您是否知道是否已成功使用?

    您能否详细说明一下该解决方案?

    [报价]

    是、此方案成功运行。 RSENSE 必须非常小、以更大限度地减少功率损耗、并使其上的压降保持在尽可能低的水平-最坏情况下不超过300mV。 将其保持在更低的值、即100mV 或更低。 我们不希望出现 可能影响有效栅极驱动 VGS 电压的更大压降。  

    此外、还必须考虑 PGND 的绝对最大负电压规格。 请参阅数据表中的以下信息。

     

    除了这些注意事项外、这与分立式 FET 低侧电流检测大致相同。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murugavel

    感谢您的澄清。 我将考虑这一点。

    BR Henrik