This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:在汽车 EPS 应用中寻找新设计的栅极驱动器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1, DRV8714-Q1, DRV8106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1457238/drv8705-q1-looking-for-a-gate-driver-for-new-design-in-automotive-eps-application

器件型号:DRV8705-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1DRV8106-Q1、DRV8718-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在为新设计寻找闸极驱动器。

它应能够驱动适用于电动助力转向应用的 Hbridge 4n 通道 MOSFET。

请为我们建议新设计的栅极驱动器。 (汽车)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    感谢您的提问。 我团队的器件专家将会对其进行调查并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    感谢您的提问。 DRV8106-Q1 (1/2 H 桥)、DRV8705/6-Q1 (1 H 桥)、DRV8714-Q1 (2 H 桥)、DRV8718-Q1 (4h 桥)是新产品。

    此致

    信也