This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:我们是否有8718&#39内部运算放大器的偏移和增益分布曲线

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456925/drv8718-q1-do-we-have-the-distribution-curve-of-offset-and-gain-spec-of-8718-s-internal-opamp

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户询问8718内部放大器的分布曲线、包括失调电压、失调电压漂移和增益。 TI 能提供什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您问这个问题。 我团队的器件专家将会对其进行调查并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    分发数据为机密信息。 无法在此处提供。

    此致

    森田信也