This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:PDR 的预充电电流

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455885/drv8718-q1-pre-charge-current-of-pdr

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想知道使用 PDR 功能时预充电电流如何变化。 它是 按下表所示的步骤连续变化还是按步变化?

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    感谢您的提问。 器件专家将会对此进行调查并回复您。 请给几天的时间,因为他是 OOO 由于 年终假期。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    感谢您的提问。 它应该能够解决您显示的内容。

    此致

    森田信也