This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:Drv8300

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1457615/drv8300-drv8300

器件型号:DRV8300

工具与软件:

主题:ESC 启动期间 DRV8300栅极驱动器出现问题蜂鸣音

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前在设计中使用的是 DRV8300栅极驱动器、这是用于 ESC (电子速度控制器)应用。 在启动序列期间、当 ESC 发出启动哔声时、这些哔声会损坏 DRV8300栅极驱动器、并可能对连接至系统的微控制器造成损坏。

设置详细信息:

Power Configuration (电源配置):系统配置有12S 电池设置。

请求协助:

如果您能帮助我们确定 ESC 启动过程中出现问题的原因并提供有关缓解这些瞬变的建议、我将不胜感激。 具体来说、我正在寻求有关保护 DRV8300和其他组件免受这些电压尖峰的影响以防止启动期间损坏的指导。

感谢您的时间和支持。 我期待你提出解决这一问题的建议和指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Purushotham、

    栅极驱动器上哪些特定引脚会损坏、微控制器又会怎样?

    测试了多少个器件、其中有多少个器件损坏?  

    此致!

    Akshay