This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:多个 SR 引脚连接在一起

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459402/drv8873-multiple-sr-pin-connected-together

器件型号:DRV8873

工具与软件:

您好!

我使用5种不同的模式 DRV8873H 100米长的电缆。

我能否将全部5个 SR 引脚连接在一起、使它们都具有相同的设置?

非常感谢您的帮助。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi、

    感谢您发帖。

    [报价用户 id="515380" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459402/drv8873-multiple-sr-pin-connected-together "]

    我使用5种不同的模式 DRV8873H 100米长的电缆。

    我能否将全部5个 SR 引脚连接在一起、使它们都具有相同的设置?

    [报价]

    SR 引脚是一个多级模拟电压输入引脚。 表中给出的单个器件电阻考虑了该器件的内部上拉和下拉电阻。 请参阅数据表中的以下方框图。

    当您将多个器件的 SR 引脚连接在一起时、这些内部电阻器会并联、并且可能会通过外部电阻器改变引脚上的预期电压。 一种方法是仅连接一个器件时测量 SR 引脚上的电压、并选择外部电阻值和连接、以在将所有五个器件连接在一起的情况下实现相同的电压、从而确保 SR 设置在所有5个器件的引脚连接在一起时正确运行。 谢谢。

    此致、Murugavel