This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:关于如何驱动 BLDC 电机、我真的需要您的帮助

Guru**** 2616375 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451639/drv10987-i-really-need-your-help-about-driving-my-bldc-motor

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在为我的三相、72V、2.5kW BLDC 集线器电机构建一个电机驱动器、我正在努力确定最精确和合适的控制技术。 我知道、BLDC 和 PMSM 电机都可以使用场定向控制(FOC)来驱动。 但是、我发现的大多数资源(包括 TI 视频)均侧重于 BLDC 电机的梯形控制和 PMSM 电机的 FOC。

我不确定哪种方法最适合我的电机。 我已经看到过有关类似设置的讨论、但我的电机宽度为16英寸、其转子在极高的 RPM 下运行。 基于这些因素、理论上似乎可以将 FOC 用于这个电机。

此外、我对 PMSM 和 BLDC 电机之间的物理差异感到困惑、尤其是那些具有外部永磁体的电机。 大多数资源描述了具有内部磁体的 BLDC 电机、这增加了我的不确定性。 最初、我假设梯形控制模拟直流电机中的正弦波形、但我注意到 BLDC 和 PMSM 电机的差异。 例如、PMSM 电机可以同时使用全部三个相位、而 BLDC 电机通常一次仅使用两个相位。

我的主要目标之一是最大限度地提高加速度、最高可达50km/h、并保持最佳效率、同时保持电机在此速度下稳定。

很抱歉定义了错误的部件、我尚未为单个部件做出决定。

非常感谢您的指导、帮助我阐明这些概念并帮助我确定适合我的应用的最佳控制策略。 提前感谢您 的 支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Talip。

    一个简单的问题是、应用需要72V、但外部 MOSFET (MCF8329A)的 BLDC 最大额定值为65V、内部 FET 的最大额定值为40V。

    我会在一天内详细回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talip:

    PMSM 由于其绕组方法而为正弦波。 绕组采用分布式正弦方式(请参阅在线文档)

    BLDC 电机具有集中绕组、因此 BEMF 将是梯形绕组。

    电机控制的两个目标都是使相电流与 BEMF 保持一致、因此需要采用各自的控制方案。

    您的终端应用是什么?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talip:

    MCF8329A 最大电压为60V、您的应用为72V。

    这是一种无传感器解决方案、对于集线器电机、您可能还需要传感器。

    您能确认吗?  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.