This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8314ZEVM:BLDC 电机运行的 Evalbaord 发电机损坏

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443515/mct8314zevm-evalbaord-broken-generator-run-of-bldc-motor

器件型号:MCT8314ZEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316ZTEVM、MCT8316Z

工具与软件:

我已经将 BLDC 电机作为发电机运行、现在 EvalBoard 从电源获得功率、直到它达到电流限制。

如果连接了 BLDC 电机并将其用作发电机、则 MCT8316ZTEVM 评估模块上的哪些元件会损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您发布此问题。

    BLDC 旋转时、EVM 是否未通电? 产生了多少电压 BLDC?

    BLDC 可以通过大容量电容器为 EVM 供电、但如果存在任何再生型、甚至是通过电机电感器供电? 我们需要检查所施加的电压是否足够大。

    我们将深入了解 EVM 并回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    30V 峰峰值感应电压。

    EavlBoard 已通电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    MCx abs max 为40V、反极性 P 沟道 MOSFET 和其他部分也是如此。

    您可以检查是否有任何实例 VM 超过40V。

    您可以首先通过移除分流链路跳线来隔离 MSP430部分、并绕过反极性向电路板施加电压。

    支持 BLDC 在生成模式下运行、如果器件导通 LS FET、则电机电感器能量可能会增加并充当升压。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Venkatadri、  

    已删除所有跳线、仍然存在相同的问题。 评估板仍会从电源单元汲取电流限制

    此致

    Andi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 BEMF 高于40V、会产生什么制动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    MCT Abs max 为40V、是否有其他测量方法?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Venkatadri、

    BEMF 高于40V。  

    在这种情况下、会有什么刹车?  

    此致

    Andi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Re 测量会通过 BLDC 电机(爆破速度)制动。  

    电压为30V 时测得的 BEMF 为10.000rpm、在评估板崩溃期间、BLDC 电机转速高于20.000rpm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果 MCT 看到的电压超过40V、我们应检查是否损坏。

    您是否能够检查 OUTA 到 GND、OUTB 到 GND、OUTC 到 GND 以及 VM 到 GND 之间的阻抗。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您 对此有任何更新吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外我刚刚看到我在 De EvalBoard 命名中漏掉了"T"——MCT8316Z T 测量

    OUTA 至 GND:0.255 Ω

    OUTB 至 GND:0.2743 Ω

    OUTC 至 GND:0.374 Ω

    VM 至 GND:0.274 Ω

    使用 OM21微米

    BRY 表示延迟响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    Venkatadri 在12月20日之前不在办公室。 结果似乎已损坏。  

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有任何机会通过更换 e 组件来修复评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果未在 PCB 布线上造成损坏、则可以更换损坏的组件。 您可以从网站下载包含原理图、 布局和 BOM 的设计文件。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以损坏必须在中间(GND、VM、OUT A、OUT B 或 OUT C?  

    这里的正常电阻值是多少?

    OUTA 至 GND:0.255 Ω

    OUTB 至 GND:0.2743 Ω

    OUTC 至 GND:0.374 Ω

    VM 至 GND:0.274 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我今天是 OOO、明天我会回复。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您是否更换了设备并能够使其正常工作?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.