Other Parts Discussed in Thread: DRV8705H-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705H-Q1EVM 工具与软件:
1.
我 、8705Q 的开发板,测试 PVVD=13.5V , DVVD= 5V ,睡眠=5V

2.SPI SEN 读取 : IC_STAT_1 , VGS_VSD_STAT , IC_STAT_2 ,但无 响应。

3.miso 始终为0。