This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434SEVM:参考给定的 KICAD 原理图设计问题

Guru**** 2615595 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8434SEVM, DRV8434S, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460418/drv8434sevm-reference-given-kicad-schematics-design-issue

器件型号:DRV8434EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8434、DRV8434SEVM 、DRV8434S

工具与软件:

在为项目设计整个原理图时、我发现了微控制器侧的某些引脚存在一些问题。 那么、我的问题是 MSP_TOFF_PD、MSP_M1_PD 等在与微控制器(330欧姆)连接的过程中扮演什么角色、因为已经有带0欧姆电阻器的引脚与驱动器电路相连? 我在下图中对它进行了标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niraj、

    感谢您的发帖。

    [quote userid="631353(2001) url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460418/drv8434sevm-reference-given-kicad-schematics-design-issue 我的问题是与微控制器(330K Ω)相连的 MSP_toff_PD、MSP_M1_PD 等与微控制器(具有0 Ω 电阻)相连的引脚与驱动器相连的引脚是什么作用

    这些引脚具有多模式。 请注意、这两个电阻器连接到两个单独的 GPIO 引脚。 引脚可进入 Hi-Z 模式。 因此、0 Ω 引脚可以连接到 Hi-Z、330 kΩ 连接的 GPIO 可以是0V、以支持330 kΩ  接地。 请参阅 DRV8434数据表中的信息。

    您文章的标题提到了 DRV8434SEVM。 DRV8434S 是一款 SPI 控制器件。 它的连接是不同的。 您展示的是硬件控制步进驱动器器件、例如 DRV8434。 谢谢你。

    此致、Murugavel