This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:IPROPI 放大器的异常行为;从30%启动时无法正常工作

Guru**** 2615595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1453925/drv8251a-weird-behavior-of-ipropi-startup-from-30-not-working

器件型号:DRV8251A

工具与软件:

您好!

我在使用 DRV8251ADDAR 控制低功耗有刷直流电机时观察到一些奇怪的行为。 首先、请查看下面的原理图。

我有2个问题:

1)首先、我根据驱动方向观察到 IPROPI 输出的怪异行为。 在下面的第一个图中、IN2由 PWM 驱动(IN1为低电平)、IPROPI 的行为正常(我已将 OCP 设置得很高、这就是黄色 IPROPI 信号非常低的原因)。 当我反转方向时(现在 IN1由 PWM 驱动、IN2为低电平)、即使我已经检查电机在两个方向上的行为相同(~30 -40mA 稳态)、IPROPI 也会上升到 VREF。 电机的实际驱动没有异常,双向运转正常...

红色= OUT1两端相对于 OUT2的电压、蓝色= IN2、绿色= IN1、黄色= IPROPI

2) 2)我观察到的另一种异常是、当我从30%占空比启动 PWM 命令时、驱动器的输出没有响应我的输入。 当 I 从0%斜升时、输出正常运行、电机以两种方式按预期旋转(解决了第1点的 IPROPI 问题)。 当我从30%上升时、输出完全没有响应(两个方向都没有响应)、您还可以在示波器上看到这一点、红色信号现在不存在。 无论从哪个 PWM 占空比开始斜升、IPROPI 信号都相同。

我怀疑这些问题可能是相关的。 我已经检查过使用多个板、所有板的响应都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我团队的器件专家将会对其进行调查并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道这种行为是否与所使用的衰减模式有关。 您是否尝试过使用慢速衰减? 我很好奇、是否两种模式下都会出现这种行为。

    如果您尚未准备好、可以在 IN1为高电平时尝试对 IN2进行 PWM。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我将研究一下使用慢速十进制模式时的行为相同。 但是,在新的一年里,我将不得不这样做,因为节日季。  

    但是、快速衰减模式也应该能够正常工作? 我确实看到数据表中建议使用慢速衰减模式、但并未提供有关首选控制模式的详细信息...

    此致、

    Maarten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马丁、

    请告诉我测试是如何在您结束时进行的、如果需要、我们可以在假期后进行更多讨论。  

    同时、请参阅以下 应用手册 、了解有关衰减模式差异的更多信息。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们现在已经能够使用慢速衰减(制动模式)运行来测试行为。 不幸的是、我看到 IPROPI 的错误行为没有区别。 请再次查看下面的示波器图、其中可以在 IPROPI (黄色)上观察到相同的行为

    红色= OUT1两端相对于 OUT2的电压、蓝色= IN2、绿色= IN1、黄色= IPROPI





    我还要说、我们更喜欢使用之前使用的快速衰减模式、因为您可以看到、由于衰减速度更快、电机电压经历的过冲必须更少。 这样可以减轻电子产品的压力。  

    有什么建议吗?

    此致、

    Maarten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maarten:

    C505 10uF 电容器是否用于 IPROPI 滤波?  是否尝试过在没有这个电容器的情况下进行测试?

    有刷直流电机是否具有较大的电感? 从输出引脚到负载的布线长度是多少?

    您是否尝试过增加输出引脚上的去耦电容?

    此致!

    David