This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:清除故障

Guru**** 2616255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430448/drv3256-q1-cleat-fault

器件型号:DRV3256-Q1

工具与软件:

你(们)好

在 DRV3256A 中、我们将尝试通过清除故障位来复位故障 IC_CTRL_1 --> CLR_FLT--> 1b1。 我们尝试了多次,但故障依然存在,让我们知道原因。

目前我们用于通过电源复位来清除故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    您能否告诉我们在故障状态期间从以下寄存器进行的完整回读?

    0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、 0x05、0x06、0x07和0x08。

    这将帮助我们确定发生了哪个故障以及要检查的相关节点。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    以下是我的观察结果之一。

    如果 DH_OV 根据模式选择作为故障触发(VDHCP > VDH_OV)、则此故障状态显示在状态寄存器 IC_STAT_3 --> DH_OV --> 1 (表示 DHCP 上存在过压故障)。

     IC_STAT_3 = 80h

    故障消除/ VDHCP 电压降至更安全的水平后、需要复位故障状态以支持栅极驱动器运行。 通过 IC_CTRL_1 --> CLR_FLT--> 1b1清除故障、实现重置。

    IC_CTRL_1 = 87。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    故障条件纠正(DHCP < VDH_OV)并发出清除故障命令(IC_CTRL_1 --> CLR_FLT--> 1B1)后、故障是否清除?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会通过该命令清除故障((IC_CTRL_1 --> CLR_FLT--> 1b1 ))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermanth、

    您能否向我们展示一个波形、包括 DHCP 电压、发生错误的时间以及何时发送或接收 SPI 事务来清除故障。

    在发出 CLEAR FAULTS 命令之前、需要纠正故障情况(DHCP 小于 VDH_OV)并且可以清除故障。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、根据您的要求、下面随附了图像以及说明。

    图中的图形显示了电池电压故障触发器的电平、然后下降到标称电压。

    IC_STAT_3 --> DH_OV --> 1的状态寄存器((95h)指示 DHCP 上过压故障的故障状态

    此图表示 IC_CTRL_1 --> CLR_FLT --> 1 (86)的配置。

    图像表示 IC_CTRL_1 --> 87h 中配置的新数据

    图像表示通过 SPI 发送的 IC_CTRL_1数据、栅极驱动器中 IC_CTRL_1的值不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    感谢您提供这些信息、我将与团队一起检查并在明天回复您。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam 有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    很抱歉在节假日期间出现延误。

    我将与团队一起检查这一点、并在明天一天结束时给您回复。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    我需要在明天与团队核实这一点、我会在一天结束时回复您。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    查询的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、我还在处理这个问题、本周我会再给你。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    无法从寄存器 IC_CTRL_1读回0x87的问题吗? 或者、 在将0x87写入 IC_CTRL_1后、IC_STAT_3是否没有变化?

    您将无法从 IC_CTRL_1读取0x87、因为写入后会立即自动清除。

    要进一步调试这一点、唯一方法是可以将示波器或逻辑分析仪连接到 SPI 线路、以便我们可以检查 DRV 和 MCU 之间的通信。

    此致、

    -亚当