This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:在独立半桥模式下工作时的电流限制

Guru**** 2616255 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460067/drv8876-q1-current-limit-when-operating-in-independent-half-bridge-mode

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1

工具与软件:

在独立半桥模式下运行(PMODE =开路)时、是否可以设置电流限制?   

第 7.3.2.3节说明了 在独立模式下会禁用内部电流调节、但在这种情况下、如果输出短路、会发生什么情况?

理想情况下、我想在独立半桥模式下运行器件、并 将最大输出电流限制设置为100mA (实际电流将< 10mA)。   这个器件可以做到吗?

如果无法实现电流限制、应如何使用 VREF、IPROPI 和 IMODE 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    感谢您在论坛中发帖。

    在独立半桥模式下运行时(pmode =开路)是否可以设置电流限值?   [报价]

    您是对的。 在该 PMODE 中禁用内部电流调节。

    理想情况下、我想在独立半桥模式下操作器件、并 将最大输出电流限制设置为100mA (实际电流将< 10mA)。   此器件是否可以实现?[/QUOT]

    如果您能够以某种方式使用 PWM 模式 PMODE =逻辑高电平、则可以使用内部电流调节。 通过选择适当的 VREF 输入电压和 RIPROPI、您可以设置所需的 Itrip 电平。 对于极低的目标电流、固定 TOFF 电流斩波是合适的。 虽然100 mA 在与满量程功能相比仍处于低侧时对于该器件似乎是实用的、但< 10 mA 可能会出现严重的 SNR 限制和精度问题。 您可能需要确定特征、看看它是否适合您。  

       

    您能否提供有关最终应用要求、负载类型及其 R 和 L 特性等的详细信息?   谢谢。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里有另一个包含我的应用要求的开放主题: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459525/drv8872-q1-dual-independent-pwm-outputs

    -工作电压:7V 至35V
    -输出电流< 10mA
    -频率高达100kHz
    - 0%至100%占空比
    - 出于空间考虑,首选双通道(独立)
    -汽车+功能安全

    我想利用两个独立的 PWM 输出。  



    当处于 PMODE=HiZ 状态时、如果输出信号短路、会发生什么情况?  它限制为3.5A 吗?  



    由于在 PMODE=HiZ 模式下无法 进行电流调节、而且我不需要电流检测、因此可以将 IMODE = IPROPI = VREF = GND 连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    感谢链接、稍后我会回顾并回复我的评论。

    当处于 pmode=HiZ 时、如果输出信号短路、会发生什么情况?  它是否限制为3.5A?

    数据表中所述的模拟电流限制保护。 我来确认一下这是3.5A 还是不同的电流值、然后返回给您。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认原理图适用于以下方面?

    -独立半桥模式

    -无内部电流调节

    -无电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    总的来说这看起来不错。 我不会将4.7 kΩ 从 OUT1和 OUT2组装到 GND。 为什么需要 R1和 R2? VREF 连接到 GND 和 IPROPI。 它们都连接到内部 ITrip 比较器输入。 虽然这对于独立模式来说是可以的、但我建议如果您切换到 PWM 模式、则将 VREF 连接到>0V -可以 在 pmode 为高电平和低电平时提供 DNI 0 Ω 电阻、以及将 VREF 连接到3.3V。谢谢。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Murugavel、

    添加了4.7K 下拉电阻器、因为它们有助于改善另一个基于 DRV8703-Q1的驱动器电路上的下降沿转换。  由于我们为 PWM 信号使用电路(不驱动电机)、所以目标是保持边沿转换尽可能尖锐。

    我们将根据您的建议添加可选的电阻器负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    谢谢你。

    关于此问题、我检查后发现、输出短接时、它确实在3.5A 的 IOCP 电平最小值跳闸。   

    [报价 userid="4637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460067/drv8876-q1-current-limit-when-operating-in-independent-half-bridge-mode/5601008 #5601008"]
    当处于 PMODE=HiZ 状态时、如果输出信号短路、会发生什么情况?  它限制为3.5A 吗?

    数据表中所述的模拟电流限制保护。 我来确认一下这是3.5A 还是不同的电流值、然后返回给您。 谢谢。

    [报价]

    此致、Murugavel