This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:DRV8703-Q1

Guru**** 2615595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1442900/drv8703-q1-drv8703-q1

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

你(们)好  

有关器件安全功能的问题。 我们已经运行了一段时间,并正常运行良好的应用程序。 但在一些实例中、一个半桥侧"顶部和底部"都导通。

我们根据方向在 IN1和 IN2上运行器件模式= Hi-Z 并在 IN2上运行 PWM。 我们没有使用斩波功能。 在轻负载条件下出现的问题。

如果有一个同时驱动 IN1和 IN2的 SW"错误"、那么驱动程序是否应该禁止该 senario?

如果这是正常的禁止,什么能使这一问题发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    不应发生击穿、因为发生了内部握手并产生死区时间:

    您是否能够捕获这种情况的一些波形(PVDD、OUTx 和电源电流)?

    你是否遇到了故障?

    你还能让我说你为什么认为它是一个击穿发生吗?

    我明天就来复习一下原理图并联系您

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 anscer。 我认为击穿是因为半桥的一侧发生了阻尼。 该错误通过运行命令发生。 但它是 零星的。 所以我没有其他 senario ,然后它是一个运行命令。 现在我们不能捕获错误。 另一个烧毁了 MOSFET。 是否有一些 senario 可以使这发生?.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    半桥中的两个 FET 是否都损坏?

    您能告诉我您进行操作的确切顺序、PWM、斜坡等吗

    您认为轻负载是什么?

    您是否经常在应用中快速改变方向?

    您可以在正常运行期间捕获 PVDD 吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    半桥中的两个 FET 是否都损坏? -只有底部的一个方向,它被发送到运行。

    您能告诉我您正在执行的确切顺序、PWM、斜坡等 。20kHz PWM -从0-95%缓存50ms 10%移位。

    您认为轻负载是什么? 在1A 左右、此设计用于16A。

    您是否经常在应用中快速改变方向? 方向漂移首先斜降、然后是 Rampup。  

    我将向您发送屏幕快照。 但在 Rampup 中几乎没有动静。 当斜降时、我们从反电动势获得额外的3V 电压、该电压将在斜降时降低。  在 PVDCC 上有 smcj26a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将在下周早些时候进行审核和更新。 我将在本周剩余时间内离开办公室。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果 VM 和常规12-24V 电压轨不同、是否会发生这种情况? 我们在遇到此问题的应用中使用的直流电机类型。 不受内部环形压敏电阻保护。 因此、反电动势可以变化。 我们在12-24V 轨上有一个 TVS SMCJ26a。 但仍可能有高达6V 的差值。 对于负反馈、我们只有150uF+560uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    让我考虑一下这一点并在明天提供最新情况。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我目前正在研究这个问题。 我将提供更新 EOD。

    此致!

    Keerthi